This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:外部 PWM 电路中的 PWM 频率波形

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610932/tps61161-pwm-frequency-renge-in-the-external-pwm-circuit

器件型号:TPS61161

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS61161、对此有疑问。

请给出建议。

--消化

根据7.4.2 PWM 亮度调光的数据表、通过使用外部 PWM 电路、它可用于低于5kHz 的频率。

原理图为 P.22

在这种情况下、最低频率如何?

例如、它是否可以用于100Hz?

有什么限制吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、
    限制将是输出电压纹波。 如数据表中所示、PWM 信号在进入 IC 的 FB 引脚之前进行滤波。 FB 上的电压将调节输出电流。 为了获得低纹波电流、FB 的电压应保持平坦。 如果 VFB 上存在低频纹波、输出电容上的输出电压也将具有该纹波、100Hz 可能会导致可闻噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catyss

    感谢你的答复。

    外部 PWM 在 FB 引脚上应该是平坦的。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一