This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:电流共享控制原理

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610885/ucd3138-the-principle-of-current-sharing-control

器件型号:UCD3138

我想知道以下 电流共享工作模式的原理。

1个 PWM 总线电流共享;

2主/从电流共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不支持 PMBus 电流共享。  我想、如果您想这么做、您很可能会有一个主器件、它会非常频繁地为所有器件发送所需的电流输出。  鉴于 PMBus 和处理器带宽的限制、我不确定您是否可以这样获得足够的带宽。

    我们具有用于电流共享的硬件支持以及一些代码。  我会将问题的这一部分提交给一位同事、他应该再回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该文档未发布到 TI.com、请告知您的电子邮件地址、我们将向您发送该文档。

    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我的电子邮件地址是 shaopeng.liu@wtmec.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LAN Bower:
    首先、感谢您回答我的问题。 不是三种模式中的任何一种模式都可以控制电流共享。如果使用模拟总线电流共享、是否有推荐的电路。