This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z55 VCT 标志置1、但 MCHG 未设置为充电状态、当 RSOC=100%时、FC 未设置为电池状态和电量监测状态、充电时间为0℃。

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608828/bq30z55-vct-flag-set-but-mchg-is-not-set-in-charging-status-fc-is-not-set-in-battery-status-and-gauging-status-when-rsoc-100-charging-in-0

主题中讨论的其他器件:BQ30Z55

BQ30Z55 VCT 标志置1、但 MCHG 未设置为充电状态、当 RSOC=100%时、FC 未设置为电池状态和电量监测状态、充电时间为0℃。

SBS config0-15=0X8C,SBS config16-31=8C

附加的文件是 g.file 和日志数据。

e2e.ti.com/.../gg.doce2e.ti.com/.../log-data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ke、
    请确保您的充电器锥形电流设置为低于监测计中编程的锥形电流的值。 这将允许设置 FC 标志、因为您的 SBS 数据配置标志设置为0C8C... 这意味着在 FCSETVCT 标志被设定为1时、FC 被配置为在有效充电终止时被设定。 请参阅您的 TRM 的有效充电终止部分。 电流必须小于(不包括"0")连续2个40秒窗口的锥形电流...

    谢谢
    Onyx