This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq28z610:充电和放电 FET 默认处于禁用状态?

Guru**** 2576285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611235/bq28z610-charge-and-discharge-fets-disabled-by-default

器件型号:BQ28Z610

您好!

我对该部件的默认行为感到困惑。 默认情况下、我是否正确地说 FET 操作已禁用? 我正在使用评估板、完成大量工作后、我成功启用了两个 FET。 让我感到困惑的是、如果默认禁用这两个 FET、电路中的电池将与其负载断开连接、这在典型情况下可能是主机 MCU。 在这种情况下、如果主机 MCU 永远无法加电对 bq28z610上的寄存器进行编程、 那么在组装电路板时、系统应该如何在不对 bq28z610进行预编程的情况下启动? 我在这里缺少什么吗?  

谢谢、

基连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kilian、
    器件默认固件在 FET 关闭的情况下提供。 您必须使用 FET 使能命令将其打开、然后使其保持开启状态。 在您从开启 FET 的装置中提取黄金 srec 并在其他器件上进行编程后、FET 将开启、您无需再次启用它们。

    谢谢
    Onyx