This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:CHG/DSG 异常

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, MSP430G2402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609393/bq76930-chg-dsg-abnormal

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: MSP430G2402

你好

我正在帮助我的客户调试 bq76930 + MSP430G2402应用  

10节电池的应用第一版原理图作为附件、

他们的设计是本文档图8-2 bq76930中原理图的参考设计。

问题在于添加电容器时电压检测异常(在 VC10 - VC5x 和 VC5x - GND 之间)

我们想知道、是否需要再次检查电阻或电容的设置、或者 F/W 设置可能知道问题来自什么?

设计参数如下:

最小系统工作电压:25V

电芯最小工作电压:2.5V

串联电池节数:10节

充电电压:40.6V

最大充电电流:3A

峰值放电电流:2A

OV 保护阈值:4300mV

OV 保护延迟:8秒

UV 保护阈值:2500mV

UV 保护延迟:16s

OCD 保护阈值最大值:100mV

OCD 保护延迟时间:1280ms

SCD 保护阈值最大值:200mV

SCD 保护延迟时间:400us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    部件实际上做了什么、它不应该做什么?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel:

    谢谢、让我尝试更详细地描述它。

    放电功能异常、大约电芯最小工作电压:2.5V;但实际上在3.1V 左右受到保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel:

    请允许我再次更新。 我们进一步讨论了此问题、并发现:

    如果每个电池不同时导入 bq76930 (例如大约10秒或更长)、那么 bq76930读取每个点的电压是否会出现问题? (从 VC0到 VC10)

    我使用了演示图来说明电池连接到 bq76930的方式。

    希望这可以理解现在的问题。  

    e2e.ti.com/.../BQ76930.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、
    当电池平衡关闭时、bq769x0内的调度程序会为电池测量执行50ms 的时间范围窗口。 当电池平衡打开时、调度器会生成一个12.5ms 测量窗口。 应用手册 SLUA775 (bq769x0的电池监控器中的嵌入式调度程序)对时序和测量有了全面的了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vish:

    再次感谢!
    如果我们以更长的时间间隔(超过2秒)连接每个电池、是否会导致调度程序超时问题以及哪个寄存器可以知道发生了故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这里似乎有完全不同的问题。

    第一个问题是 UVP 在3.1V 与2.5V 之间跳闸。

    第二个问题是关于首次连接电池时对器件的任何影响。 首次将电池连接到930时、bq76930将不会导通。 需要使用 TS 引脚上的上拉电阻器将其唤醒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问:如果我们以更长的时间间隔(超过2秒)连接每个电池、是否会导致调度程序超时问题以及哪个寄存器可以知道发生了故障?

    答案:如果它来自 pptx 箔中突出显示的电池"连接"、则该部件首先耐受 GND、然后从底部到顶部依次接通电池。 即作为 bq76930.Cell #1、CELL#2-CELL#9、CELL#10或 GND 上的示例、然后自上而下、CELL#10、CELL#9、CELL#8...CELL#2、 单元格1。 时间间隔不是标准。