This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940EVM

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609337/bq76940evm-bq76940evm

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940TIDA-00449

您好!

1) 1)关于功耗。  BQ76940 将电池分组、是否会导致不同组的电池不平衡?

例如、如果设置了警报引脚、则会导致底部组的功耗更高。 是否存在其他可能导致这种不平衡的情况?  是否相关?

2)是否有办法关闭 BQ76940?

3) REGOUT 可提供的最大电流是多少?

4) 4)在充电期间、如果平衡和 ADC 被启用、bq76940会自动处理此问题、或者必须停止平衡的主机读取 ADC、然后返回平衡?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) EC 表中列出了所有模式电流规格。  REGSRC 电流 *不*包括 REGOUT 或 I2C 通信所连接外部负载的电流。 线。

    (2) Bq76940无法完全关闭。 但通过2 个寄存 器(SHOP_A、SHOP_B)写入命令进入睡眠状态(SHIPMODE)。 一旦进入此模式、此部件将需要一个外部唤醒脉冲(TS1引脚上大于1V)。

    (3) REGOUT 额定电流为10mA、以实现正确调节

    (4) bq769x0系列没有内置平衡算法。 用户 需要向主机提供算法 、主机加载 CB 寄存器。  请从 www.ti.com bq76940产品文件夹中下载 SLAU775应用手册 、了解 ADC 和电池平衡操作。   TIDA-00449提供了一个无源电池平衡方案(150mA @42V)的良好示例。 该方案会尽可能频繁地解决平衡问题(当电池组空闲时间大于30分钟且电池电压高于3.3V 时、充电结束时的 a0为~4V 或更高(b))。

    希望这对您的学校项目有所帮助。 祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否无法增加 REGOUT 电流、因为我要使用的主机需要更多电流?

    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的微控制器所需的电流是多少? 我们不建议高于数据表中的值、但它的最大运行电流可能高达20mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDO 不是无限电流源。 它实际上来自该器件中的 RESGSRC。 100mV 时的线路负载调节额定负载为10mA。 现在、如果您不尊重线路调节、则可以将电流上拉至20mA、作为恒定电流。 典型的微控制器不消耗大约3-5mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)我想知道 BQ76940是否会从底部电池组消耗比上部电池组更多的电流、因为我看到警报引脚电源来自底部电池组、因此我应该尽快清洁它以减少这种不平衡。

    2) 2)确定。

    3) 3) 10mA 对于我来说是低电平、但没关系、这正是我需要知道的。

    4) 4)我已经阅读了应用手册、我知道当平衡和 ADC 处于平衡状态时、平衡时间约为70%、而另30%用于 ADC 读取、但由 BQ76940计划自动完成...
    例如、ADC 和平衡都打开。 因此、主机无需关闭平衡即可读取 ADC、然后再次将平衡恢复为开启状态、因为 BQ76940会自动完成此操作。 可以确认吗?

    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主机被编程 为关闭 ADC、则 在电池平衡(CB)之前、主机还需要打开 ADC。打开 CB 不会自动打开 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设主机打开了 ADC 和 CB、如果主机获取 ADC 读数、则由于电池平衡、它将返回错误的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../slua775.pdf

    本应用手册应说明您想要了解的内容。 简而言之、调度程序不允许 ADC 在其平衡的同时进行读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我需要知道的、我已经测试了我要询问的内容、并确认如果电池平衡已开启且启用了 ADC、bq76940将自动关闭 CB 一段时间以读取所有 ADC、然后再次打开 CB

    谢谢