This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:bq7790503精度

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608720/bq77905-bq7790503-accuracy

器件型号:BQ77905

我已附上一个 Excel 文件、其中提到了 bq7790503的准确性。
有一些黄色填充的列、请帮助我找到它们的值。

2.我正在使用 NTC,如 Excel 文件中所述。 如何在 bq7790503中使用时获得其精度。 是否有任何标准公式。

3.是否有计划发布用于 LFP 的 bq77905 IC、UV 切断电压为2.5V、检测电压高于此电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看不到附加的 Excel 文件。 可以再试一次吗?

    此外、您能否向我们提供您的应用所需的全部规格、我们可以考虑这一点、看看是否有其他客户提出类似的请求? 所有销售机会都是根据机会数量发布的。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq77905-_2D00_-2.xlsx

    PFA

    此外、在 bq7790508中、如果 UV 为2.5V 或2.8V、则效果会更好、其余所有规格均正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何更新@Miguel Angel Rios
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于恢复延迟、您应该对恢复的实际电压测量使用相同的精度。

    第8页上的开路检测有一个电流规格

    温度的精度将基于您根据温度监控网络中的电阻器和 NTC 选择的组件容差。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:
    随附的查找更新的 Excel 文件。

    1.请检查所有计算是否都正常。
    2.对于温度测量、我使用以下方法:
    a) 10K 电阻器: www.digikey.com/.../2240601

    b) NTC: www.digikey.com/.../2348990

    如何计算其精度? 它的公式是什么?

    e2e.ti.com/.../bq77905-_2D00_-3.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您看看电路、它是一个电阻分压器网络。 您可以使用公差来查找每个值的最大值和最小值。 这是您必须根据应用进行的数学计算。 您将比我们更了解这些要求。