This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:充电和输入电流不匹配设置

Guru**** 2767375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610150/bq24170-charging-and-input-current-not-matching-settings

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: LMZ31503

您好!

我在我们的应用中使用 BQ24170为两节锂离子电池充电。 我们使用的电路与数据表第4页中显示的电路类似。 来自充电电路的电源被馈入 TI LMZ31503并针对我们的应用调节至5V。 总的来说、芯片和电路一直在为我们的电池充电、但我一直在更仔细地研究为输入和充电设置电流、但情况并不像我预期的那样正常工作。

我想将最大输入电流设置为1.5A、由于我们使用的是2.2Ah 电池、我也计划将充电电流设置为1.5A。 在我们的应用中、当器件在电池断开连接的情况下以全功率运行时、它从12V 电源消耗800mA 的电流。

在我们的电路中、我将10K 和100K 电阻器用于 ISET 和 ACSET 输入端所需的分压器(数据表原理图上的 R4-5和 R2/3)。 我们为 RSR 和 RAC 使用0.01 Ω 电阻器、因此根据数据表中的公式2和4、输入和充电电流均应设置为1.5A。 当我实际查看使用12V 输入时的电流消耗时、我得到的是1.1A 仅充电、1.76A 充电并以全功率运行。 如果我将输入电压降低到9.5V、我将获得1.36A 的充电电流和1.63A 的充电电流、并以全功率运行。  

我尝试使用1K 和10K 电阻器进行类似的设置、结果相似。 我在不同的电流设置下也有类似的结果、充电电流小于预期、输入电流更大。

您是否看到过类似的内容? 我是不是做了什么事情、还是误解了电源管理的工作原理? 如果输入电压发生变化、我是否应该希望电流消耗发生变化?

在我的所有电路板上、行为看起来都相当一致、因此我可以微调电阻器、直到找到能够将电流保持在所需的最大电流以下的值。 但是、我确实想确保这样做不会在我们投入生产后再次咬我。

最后需要注意的一点是、我们参考数据表中的评估板和布局指南来设计 PCB 布局;但是、我们的板只有2层。

谢谢、
m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M:

    对此,我很抱歉,我的答复有这么迟。

    我想向您介绍另一篇 E2E 文章、我相信这篇文章将帮助您更好地了解动态电源管理。

    e2e.ti.com/.../1116989 DPM#1116989

    ACSET 电流是 IC 何时开始降低充电电流以将输入电流保持在设定的阈值以下的输入电流阈值。 但是、如果充电电流降至0A、则 DPM 环路将无法再将输入电流保持在设定的阈值以下。 此时、系统将直接从输入上的适配器消耗所需的电流。

    电流值随电压变化的差异是预期的。 1.1A 时为12V、1.36A 时为9.5V、功率大致相同。 对于三个销售的1.5A 以上的电流、IC 无法再调节输入功率、因为系统正在从适配器获取所需的电流。

    请告诉我这是否能解答您的问题和疑虑。

    此致、

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    很遗憾、单击该链接时出现此错误:

    "访问被拒绝(注意:显示此消息的常见原因是线程已删除)
    您无权查看/下载此项目。"

    但是、我认为这篇文章的其余部分让我的担忧变得轻松。 我注意到功耗是类似的、但我不确定情况是否正常、因为数据表列出了输入电流和充电电流的等式、而与输入电压有关。 无论如何、它看起来像预期的那样工作、我只需要找到一个电阻器集、将输入电流保持在我的适配器能力以下。

    如果您可以通过其他方式在该链接中发布信息、我仍有兴趣阅读该信息。

    此致、
    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M、

    很抱歉、这个帖子看起来是受限的。 我发布的描述非常相似。

    本文不介绍这篇文章、而是更深入地介绍 DPM: 动态电源管理、以实现更快、更高效的电池充电

    如果您觉得您的问题已得到解答、请单击"验证答案"按钮吗?

    如果超链接不起作用、则直接链接: http://www.ti.com/lit/an/slyt546/slyt546.pdf

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!