This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 稳压器建议

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2111A, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611189/ldo-regulator-reccomendations

主题中讨论的其他器件:TPS2111AINA260

大家好、我正在尝试选择电压稳压器、通过 CAN 收发器和 INA260电流传感器为微控制器供电。 我的输入为12V、我需要将其调节至5V、然后获取该5V 并将其调节至3.3V。 我还将使用 TPS2111A 提供5V 外部电源而不是12V 的选项。  我尝试避免使用钽电容器。 电流消耗不应过高(20-30mA 应该正常)。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    如果您正在寻找一个或两个 LDO、我会有点困惑。 您提到需要从12V 调节到5V 以及从5V 调节到3.3V、您要使用 LDO 实现12至5V 还是仅使用5至3.3V?

    您是否曾尝试使用 LDO 参数搜索 来缩小可能最适合您应用需求的选项范围? 您可以使用筛选器、使用您的系统要求和主要注意事项来缩小搜索范围、直到找到可评估的合理数量的器件。  

    -Kyle