This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:UL991兼容性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611214/bq76920-ul991-compliance

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ7718

团队、

客户正在设计符合 UL1973标准的系统 、该系统要求 符合 UL991标准。 UL991要求在每个关键电路上实现冗余或故障安全运行。 电池管理系统是否可以采用 BQ76920进行设计并符合 UL991标准? 请提供任何文件。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    通常、UL 要求系统遵守此要求、以免直接影响 IC。 我真的无法在线找到此规范、因为它仅可供购买、但我可以看到、如果需要冗余、 然后、您需要与客户合作、了解需要哪些冗余保护、也许我们有一个保护器、他们可以用于 bq7718等二级保护

    谢谢

    Miguel