This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:关于 BQ24610应用问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610485/bq24610-about-bq24610-application-question

器件型号:BQ24610

大家好、

我计划使用 bq24610设计我们的通讯座、有一些问题需要您的帮助。

在我们的设计中、第一级是 Linertech 浪涌保护。

我的问题是、我可以只保留一个 FET、以防止电池到适配器的反向放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭约翰:

    ACDRV 和 BATDRV 将在开关 ACPWR 和电池中呈现先断后合逻辑。 它将关闭/打开 ACDRV 并打开/关闭 BATDRV、以确保不存在击穿风险。 您的系统连接如何? 由于您不使用 BATDRV、我想确保在没有控制 ACFET 的情况下系统连接良好。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    在我的应用中、仅充电器、不连接系统。

    郭先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭约翰:

    如果只有充电器、并且充电器侧没有 ACFET 和 BATFET、则不必担心击穿风险。 您只能保留一个 RBFET 来阻断反向电流、并让浪涌塞执行 ACFET 功能。

    谢谢、

    Ann Lien