This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:充电时电池电压读数波动

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611178/bq76920-cell-voltage-readings-fluctuating-while-charging

器件型号:BQ76920

我使用 BQ76920来监控4S LiFePO4电池。  在大多数情况下、工作正常、我可以获得非常精确的电池电压读数。  有时、某些电压读数会突然跳转并在充电时触发 OV/UV 故障(在20Ah 电池中仅使用~500mA 电流进行测试)。

例如、以下是4个单元格的一些正常读数(每3秒打印一次):

3310、3311、3325、3309mV

3310、3311、3325、3309mV

3310、3311、3326、3309 mV

等等

但是、我突然得到以下读数并触发 OV/UV:

3310、3311、3794、2346mV

3309、3311、3842、2291 mV

3305、3307、3837、2271mV

3304、3307、3838、3306 mV

3304、3306、3839、2248 mV

3304、3306、3832、3305mV

3304、3306、3860、2205mV

3304、3306、3811、2263 mV

3304、3306、3811、2286mV

3304、3306、3842、2212mV

3304、3306、3818、2309mV

3303、3306、3826、2166mV

3303、3306、3305、3304mV

如您所见、一些电池电压读数在很大程度上跳转、然后稳定回到实际的电池电压。  导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照数据表的规定将 VC4-VC3短接。 我之前注意到一个 BQ76920在空闲时显示错误的电压读数、更换芯片解决了这个问题(我相信我通过让相邻电池同时平衡来损坏它)。 我没有在这个芯片上进行任何平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我的错误。 我认为单节电池平衡仍在进行中。 完全禁用它似乎解决了问题。 看起来、我应该仅在电池组电流很小或没有电池组电流时进行平衡。