This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:关于输出 CAP

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611097/tps7a8300-about-out-put-cap

器件型号:TPS7A8300

您好!

让我谈谈 TPS7A8300的输出电容器。
使用钽电容器作为输出电容器和使用陶瓷电容器之间的特性(PSRR)是否不同?
此外、如果增大输出电容器、PSRR 是否会提高?
数据表仅包含以下内容。



您能 告诉我 TPS7A8300和输出电容器的组合、以改善 PSRR 吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    是的、在超出 LDO 带宽的高频范围内、PSRR 性能会稍有不同。 性能差异来自两种电容器的阻抗与频率之间的差异。 电容器的阻抗越低、PSRR 越高。 您将看到、陶瓷电容器在谐振频率下具有较低的阻抗、这是由于陶瓷电容器固有的 ESR 较低、因此 PSRR 性能更好。

    至于 PSRR 性能与输出电容值、由于阻抗较低、较大的输出电容将提高 PSRR 性能(在高频范围内)。 它还会将谐振频率转换为较低的频率、该频率发生在1/(2 *π*√(C* ESL))。

    需要注意的一点是、TPS7A8300设计用于运行22uF 或更大的陶瓷电容器。 如果您还希望在输出端添加钽电容器、这是可以的、但它必须与陶瓷电容器并联。 但是、正如我在前面提到的、由于陶瓷电容器的阻抗较低、因此通常更适合 PSRR。

    -Kyle