This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Qmax 更新与快速 Qmax 更新之间的区别是什么? Qmax 和 Fast Qmax 之间的精度有何不同?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610893/bq40z50-r1-the-different-between-qmax-update-and-fast-qmax-update-what-is-the-accuracy-different-between-qmax-and-fast-qmax

器件型号:BQ40Z50-R1

正常 Qmax 的计算公式为 Qmax= PassedCharge /(DOD2–DOD1)、Qmax 的计算速度如何?

Qmax 更新和快速 Qmax 更新的精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然是大致相同的格式、在本例中、Qmax 使用 DOD@EOC 作为 DOD 点之一(如果没有采用 DOD0点) 另一个将是在您处于离放电结束更近的特定 SOC 时计算的 DOD、通常在15% SOC...
    2.快速 Qmax 更新时的 Qmax 误差通常小于2%。 在定期 Qmax 更新的情况下、它小于1%

    谢谢
    Onyx