This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:TPS92515负载瞬态问题

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611112/tps92515-tps92515-load-transient-issue

器件型号:TPS92515

您好!

我有一个负载瞬态问题需要紧急解决。

当我们使用 TPS92515电路在300mA 至500mA 范围内进行负载瞬态测试时、大约需要2s 才能返回稳定状态。 这似乎是不可接受的。 我在附件中附上了相关的原理图。

非常感谢!

e2e.ti.com/.../Y60-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    您能否向我解释一下您是如何针对电流瞬态调整 IADJ 的? 如果 IADJ、SW 和 ILED 在较长的时间范围内都能获得示波器快照、然后将其放大为 IADJ 上升、同时仍保持全部3个波形、是否有可能?

    您是否曾在 EMI 滤波器短路的情况下尝试过它、以确保它不会发生某种交互? 您的输入电压和 LED 堆叠电压是多少?

    谢谢、

    克林特