This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:用于电流校准的 bq27421-G1/连接

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611126/bq27421-g1-bq27421-g1-connection-for-current-calibration

器件型号:BQ27421-G1

您好!

让我来询问一下 bq27421-G1的电流校准。

  1. 您建议使用 bqStudio 在电流校准时流动多少电流
  2. 以下连接是否适用于电流校准?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    通常、我们建议使用1A 进行校准。
    2.是的。

    谢谢
    Onyx