This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:使用内部 Vcc 电源来运行小型外部负载

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611133/tps92691-q1-using-the-internal-vcc-supply-to-run-a-small-external-load

器件型号:TPS92691-Q1

能否使用 Vcc 引脚为外部运算放大器提供2mA 电流? 这将为我节省在设计中添加汽车线性稳压器的费用、而且我的空间已经很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    当然,只要在驱动 FET (fsw*Qg)所需的条件之后有备用电源。 只需将两者保持在小于 VCC 最小电流限值的水平。

    此致、

    克林特