This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-752:PWM 调光噪声

Guru**** 2575515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609656/tps92691evm-752-noisy-pwm-dimming

器件型号:TPS92691EVM-752
主题中讨论的其他器件:TPS92691

您好!

对于一个新项目(LED 驱动器12V 输入、28V 0.5A 输出)、我订购了 TPS92691评估板。 到目前为止、它工作正常。 问题是、在 PWM 调光(240Hz)时、电路板有噪声。 我知道、由于压电效应、陶瓷电容器会产生这种耳戴噪声(早期设计中也存在此问题)。 此外、扼流圈会产生一些噪声。

现在、我想寻求进一步的建议、以避免这种(任何)噪声-因为越来越多的客户要求我提供"无法耳戴"的 LED 驱动器。

我要使噪声更小的方法是:

-不使用陶瓷电容器(使用钽电容器… 或者还有什么?)

-使用去耦陶瓷电容器(仅需几 db)

-不使用 PWM 调光(如何通过模拟调光实现0%...1%调光?)

-使用大电解电容器使电路电压稳定(电解电容器的使用寿命?)

-在化合物材料之外使用扼流圈(有助于防止扼流圈噪声)

您是否有任何关于创建(0%至100%可调光)可耳戴式 LED 驱动器的进一步建议?

提前感谢、

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    听起来您非常了解。 如果您尝试用两个或三个1206电容器替换1210电容器等足够的操作来分压电流并更改声学特性、则始终可以使陶瓷电容器正常工作。 但正如您提到的、钽、铝电解电容器和聚合物铝电解电容器不会产生噪声。 标准 AE 电容器的寿命通常较短、但这可能会产生误导。 寿命规格适用于特定的内核温度、例如105°C 时10、000小时。 但是、如果您将内核温度保持在低于该温度的水平、则使用寿命会迅速增加。 它们可以与陶瓷器件媲美。

    您还有其他选项。 模拟调光仅受最短导通时间的限制、与 Fsw 相比、该时间可为您提供最小占空比。 因此、如果您降低 Fsw、您可以获得更低的最小占空比和更低的最小电流。 可能不是一直到1%、但您可以组合使用。 您可以尽可能地模拟调光、然后 PWM 调光以实现剩余的工作。 在这种情况下、电容器中的峰值电流要低得多、因此您可能能够消除噪声。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    感谢您再次帮助我。
    现在、我的电路图已经可以布局了。 我是在 webench 软件的帮助下完成的。
    我选择了150kHz 的开关频率。
    您是否认为您可以对其进行简短介绍?
    也许我可以在下午之前将其发送给您?
    提前感谢、
    此致
    Norbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norbert、

    当然。 向我发送朋友请求、然后您可以发布包含附件的私人邮件(我相信)、或者我可以在下午向您提供我的直接联系信息。

    此致、

    克林特