This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004E:BQ2004E 充电操作状态不稳定

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609671/bq2004e-bq2004e-charge-action-state-is-not-stable

器件型号:BQ2004E

您好!


我的收费监管有问题。 我在我的充电系统中使用 BQ2004E

如果我拒绝使用电池、则表示已完成黄油(LED1)
此外、我曾观察到充电操作状态不同、不稳定

请查找随附的电路原理图并建议...


您还对 LED 有什么建议吗? 当前使用的 VR=5V VF=3.3V I=20mA

Regardse2e.ti.com/.../charging.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    尝试移除1uF 电容器、并查看电池移除后是否纠正了电池指示。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raheem、

    拆下后、1uF (C30)装置具有相同的行为。
    电池已断开连接、但 LED2指示正在充电。
    请告知...

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    尝试通过浮动 DSEL 禁用涓流和加电、并让我知道此问题是否仍然存在。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    当涓流禁用→无充电指示(LED2)时

    您能告诉我什么是可能的根本原因吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万
    这很可能是由于电路 BAT 侧的某处泄漏所致。 请确保电路中使用了低泄漏电容器。
    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    启用涓流后、我有模式3充电操作状态、请参见附加

    Dsel=Vcc=11.2V

    LED2闪烁、表示充电等待或充电前放电。

    我的设备具有带电池指示条的显示屏

    随着时间的推移、条显示电池正在充电。


    我在夜间将设备保持在这种状态

    现在、显示屏电池指示反映电池已充满电

    但 LED2仍在闪烁

    是否有任何解释、任何想法...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    请注意、Vcc 的最大电压为7V。

    -Raheem