This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电器控制器是否需要 USB 数据

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611138/bq25606-do-i-need-usb-data-for-the-charger-controller

器件型号:BQ25606

我是否需要 USB 数据线来使用 BQ25606、或者我是否可以仅向电源输入施加5V 电压? 也许我可以在数据线上使用一个短路的电阻分压器或一些电阻分压器? 我的应用最多只需要0.5A 电流? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    您可以使用5V 电压。 在这种情况下、只需短接 D+和 D-引脚、并根据需要使用 ILIM 引脚来限制输入电流。

    此致、

    Joel H