This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T220W:-SENSE 和+SENSE 引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611151/pth08t220w--sense-and-sense-pins

器件型号:PTH08T220W

www.ti.com/.../pth08t221w.pdf

是否必须将 SENSE 引脚连接到尽可能靠近负载的位置(数据表似乎在第2页上给出了建议)? 例如、我的输出电压为5V、负载的另一侧为 GND、我是否可以将+SENSE 连接到任何+5V 网络、并通过过孔感应到接地层? 在布局过程中、我是否需要考虑任何特殊注意事项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件将调节至 SENSE+和 SENSE-的连接点。 这些连接点可以位于5V 网络和 GND 上的任何位置、但在负载上连接两条感测线路将确保在负载上进行最准确的调节。