This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:原理图验证请求- LM5088-2器件

Guru**** 2422340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088MH-2EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610232/lm5088-request-for-schematics-verification---lm5088-2-device

器件型号:LM5088

尊敬的所有人:

我的一位客户正在为低于规格的直流/直流转换器使用 LM5088-2器件-他们提供了原理图、并请求您查看宝贵的反馈并提供建议。

输入电压:40V-70V

输出电压:19.5V、5A

Rgds、

Aravind。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到任何原理图错误。 我建议将10欧姆注入电阻(数据表图27中的 R7)保持在上部反馈分压器电阻的上方。 注入电阻器允许您验证设计的环路响应。 如果允许、我还将在上部反馈分压器电阻器上添加电容器的焊盘、以防万一、增加成本。 确保二极管和 MOSFET 有足够的散热器面积。 他们可能会考虑使用双二极管封装来帮助散热。 输入 TransZorb 为单极更有意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    感谢您宝贵的反馈-我想通过电子邮件与您进行个人交流、以进行布局验证-请务必仔细阅读。
    此外、客户根据 webench 设计值将 LM5088MH-2EVAL/NOPB 配置为19.5V/6A - bu 转换器似乎重复重启。
    以下是客户为19.5V 更改的组件值-请告知您宝贵的反馈

    19伏
    器件型号数量属性1值封装
    C12GRM1885C1H182JA01J11.8nF、50V0603
    R4CRCW060364K9FKEA164.9k Ω0603
    R9ERJ-3EKF1651V11.65k Ω0603
    R8ERJ-3EKF2492V124.9k Ω0603
    R10RC0603FR-0795K3L195.3k Ω0603


    Rgds、
    Aravind。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    期待您对上述帖子的反馈-客户根据您提供的建议对原理图进行了更改-请查找附件相同-帮助进行审阅和建议。

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind、

    我已将您的请求转发给负责的团队。 他们将在一天或两天内返回给您。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我建议用于修改 EVM 的值。

    1、Rcomp = 20k

    2. Ccomp = 4.7nF

    3.斜坡= 86k

    Cramp = 560pF

    在修改 EVM 时需要注意的事项。

    请注意、电感器的 isat 能力能够处理最大 Iout 时的峰值电流。

    在本例中为10A++

    确保 Cout 额定电压为25V。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢。 我还需要帮助来共享 EVM# LM5088MH-2EVAL/NOPB 的布局/光绘文件-请勿赘言。

    我需要有关所附原理图的帮助以供审核-客户根据 Alan 先生的建议修改了这些原理图。

    Rgds、

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送电子邮件、了解 EVM 的布局文件。

    David.Baba@ti.com

    谢谢。