This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:什么是车顶/地板控制?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611042/lp87524b-q1-what-is-roof-floor-control

器件型号:LP87524B-Q1

您好!

我想知道有关车顶/地板控制的信息。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    顶部/底部控制是一种使用 ENx 引脚更改降压转换器输出电压的方法。 启用车顶/地板时(请参阅数据表中表3的底部6行)、然后将 ENx 设置为低电平将 BUCKx_FLOOR_VSET 设置为 BUCKx_FLOOR_VSET、并将 ENx 设置为高电平将 BUCKx_VSET 设置为 BUCKx_VSET。 因此、ENx 引脚可以在2个配置的输出电压之间更改降压输出。

    每个降压转换器都可以通过这种方式进行配置、并可分配给一个 ENx 引脚以进行车顶/地板控制。 根据表3、在配置为车顶/地板控制之前、需要启用降压。

    此致、
    Karl