This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:最大输入电压

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610930/lm5060-q1-maximum-vin

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在为其系统应用 LM5060-Q1。

此时,系统上出现 RMA (设备故障),因此他们要求执行以下操作

点。 很抱歉向您询问此类问题、但希望得到您的建议。

1. VIN = 75V,绝对最大额定值。

  我认为它与硅工艺相关 、它将是设计规格的基线(未经测试)

  制造过程中)。  我想知道我的理解是正确的吗?

2.输入电压= 65V,最大工作电压

  他们要求此参数在制造过程中进行测试及其频率(采样或100%测试)。

   请针对此类问题提供您的建议。

VIN 引脚上的二极管钳位。

  如果过压超过 VIN = 75V、首先可以断开哪种内部组件?

  

PS)我已经建议在 VIN 线路上添加 TVS、因为 VIN 正在使用来自外部的长电缆进行应用

     超级电容器。 当 LM5060-Q1关断时、可能会由于 BEMF 而引起电压升高。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki

    1) 1)是的、这是器件工艺、未经生产测试。 在 IC 设计和验证期间对其进行了全面测试。  

    2) 2) 65V 是保证 DS 功能规格的地方。  它未经过生产测试、但在 生产发布期间进行 IC 评估时进行了测试、我们一直在实验室中定期与这些产品进行合作、因此 我们对评级充满信心。  65V 至75V 之间、无法保证完整的功能参数、但只要未发生电流故障、IC 就不会受到损坏。  请记住、此器件上的电流保护非常基本、只是一个超时、而不是电流或功率限制。  请参阅 DS 的第8.1.5节。  该器件仅提供基本保护、不像我们的其他 HSC 器件那样提供完整功能集。  但这是我们唯一提供的 Q1 HSC 部件。

    3)可能是多种因素、包括 ESD 结构。  如果设计缺少前端 TVS、当由于电缆电感较长而发生电流故障时、Vin 肯定会上升到75V 以上。  在输入端添加 TVS 以防止 OVP、在输出端添加功率肖特基二极管以防止 Vout 低于-0.3V。  两者都需要达到满短路电流、因为 FET 快速关断时会将其倾入两个电路中。

    Brian