This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:有关 LP2951可调节稳压器的一些设计查询

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610714/lp2951-some-design-queries-related-to-lp2951-adjustable-regulator

器件型号:LP2951

尊敬的 TI 支持:

我有一些与 LP2951相关的设计问题、请查看以下详细信息、

1.我应使用 LP2951通过输入15V 调节10V 电压、如下所示。 输入15V 将来自具有大约开关频率的 SMPS 输出。 100KHz 及以下。 现在、输出电容器在100K 时的 ESR (根据仿真)为0.008E、因此建议使用1E 是否足够或仍较低的值? 该串联电阻是否会影响 LP2951的瞬态响应? 如果是、则建议使用0.5E 左右之类的串联电阻的最佳值? 我没有脉动负载、电流恒定为25mA。

2.在嘈杂的环境中保持 SENSE、VTAP 和 ERROR 引脚断开是否有任何损害、或者由于噪声问题、我们是否以0.01uF/25V 的电压将其分流? 请提供建议。

根据数据表、输出电容器应具有谐振频率。 大于500K、现在最小 以下提到的电容器的 ESR 恰好接近1M、因此我们可以说所选电容器适合此应用、还是需要其他考虑? 请提供建议。

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    在下面的蓝色部分中查看您的问题的答案

    1.我应使用 LP2951通过输入15V 调节10V 电压、如下所示。 输入15V 将来自具有大约开关频率的 SMPS 输出。 100KHz 及以下。 现在、输出电容器在100K 时的 ESR (根据仿真)为0.008E、因此建议使用1E 是否足够或仍较低的值?  

    当我使用 Murata 的 SIM 冲浪工具查找时、原理图上列出的输出电容器的 ESR 为4m Ω。  我不熟悉1E 符号、但我假设它表示1欧姆、如果正确、则从稳定性的角度来看、它应该是稳定的。 由于电容器具有4m Ω 的 ESR、并且该 LDO 需要30m Ω 至5m 的 ESR、因此36m Ω 和4.996m Ω 之间的任何电阻器都足以实现稳定性。  

    该串联电阻是否会影响 LP2951的瞬态响应? 如果是、则建议使用0.5E 左右之类的串联电阻的最佳值? 我没有脉动负载、电流恒定为25mA。

    是的、串联电阻器将改变输出电压瞬态响应、因为它越大、输出电容器在负载瞬态期间能够提供的电流就越小。 但是、如果您具有恒定负载、这不会影响您的应用。  

    2.在嘈杂的环境中保持 SENSE、VTAP 和 ERROR 引脚断开是否有任何损害、或者由于噪声问题、我们是否以0.01uF/25V 的电压将其分流? 请提供建议。

    很可能保留 VTAP 检测并打开错误、但是、如果您担心噪声、最好将其短接至 GND。

    根据数据表、输出电容器应具有谐振频率。 大于500K、现在最小 以下提到的电容器的 ESR 恰好接近1M、因此我们可以说所选电容器适合此应用、还是需要其他考虑? 请提供建议。

    当我查看 Murata 的 SIM 冲浪工具时、原理图中列出的输出电容器具有~1MHz 的谐振频率、因此这很适合谐振频率要求。 由于您使用的是陶瓷电容器、因此您几乎可以保证需要一个串联电阻器(您有 R1)来满足最小 ESR 要求。 因此、它看起来是考虑了所有因素的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    非常感谢您的详细答复。 我认为我们更好地将打开的 VTAP、SENSE 和 ERROR 引脚接地。

    此致、
    Jagdish