This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:如何使用 cc3200启动 bq77PL900??

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, CC3200, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610672/bq77pl900-how-to-start-bq77pl900-with-cc3200

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: CC3200BQ76925

您好!

我使用的是 cc3200 LP、我有定制 的 bq77PL900板、我想使用该板来监控各个电池。 我不知道如何启动此电路板,cc3200就是一个示例。

请尽快帮助我。

谢谢、此致、

Prudhvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、
    bq77PL900板将使用电路板中设计的任何功能连接到电池。 bq77PL900支持5至10节电池、输入必须保持在绝对最大限制范围内。 一旦电池被连接、此部件将从 PACK 引脚上的电压唤醒、这通常是由于应用一个充电器。 请参阅 VI (启动)规范和图15。 该电路板可能具有 MCU 向 PACK 引脚施加电压以唤醒器件的某些功能、请参阅电路板文档或咨询设计人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,

    是否有任何资源或代码可用于通过 cc3200或任何其他 MCU 监控电池。请尽快帮助我。

    此致、
    Prudhvi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    我不知道专门用于 cc3200或 bq77PL900的任何代码。  bq76925是一款模拟输出 AFE。  bq76925示例代码 位于其产品文件夹的工具和软件选项卡中、可提供一些有用的参考。  尽管  代码不可用、但应用报告3~6基于 BQ76925+MSP430G2xx2的电池管理系统显示了使用此 bq76925实现的流程图。 尽管寄存器结构和部件功能与 bq77PL900不同、但这对于电池软件来说也是一个有用的参考。  特别注意的是、bq76925具有电池电压的正斜率并存储了校准数据、而 bq77PL900具有负斜率、用户必须提供校准。  网站上有数字输出电池监控器的代码、但由于输出差异、这些代码的优势可能较小。  您还可以咨询 cc3200社区、查看他们是否有电池参考代码。