This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810EVM-002:EVM 原理图说明

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610506/ucc28810evm-002-clarifications-on-schematic-of-evm

器件型号:UCC28810EVM-002

大家好、

我需要对 UCC28810EVM-002的原理图进行一些说明。

我的客户正在使用该板作为参考、但希望使用2个 UCC28810 (1个用于 PFC、1个用于_Buck)。

 

客户 询问了一些关于 EVM 原理图的问题、我无法回答:

  1. 计算器中显示的 PFC 偏置电路(基于 BJT)为何与原理图(用户指南)中显示的偏置电路不同?

  2. 升压跟随器配置的优势。

  3. VOSENS_BK 网络标签不是指原理图中的任何内容(降压级)

  4. 为什么 VIN 监控 VDD_BK?

  5. 是否有办法(通过任何公式)配置降压级中的电流感应和前馈电阻器的值?

 此致、

Domenyco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Domenyco、

    我以前没有看过此 EVM 或计算器、但我看了它、我将尝试回答您的问题。

    UCC28810EVM-002设计计算器是 UCC28810EVM-002的参考。
    有两级:升压跟随器 PFC 和恒流降压级。 我发现计算器和 EVM 原理图之间没有原理图差异。

    使用可变升压输出电压、可以在较低的输入电压下提高 PFC 的效率。  开关损耗更低。

    VOSENS_BK 是原理图上标记的节点、供参考。

    VINS 是乘法器的一个输入。 随着电源的高电压输入增加、该信号与电流误差信号相乘。
    因此、MOSFET 的导通时间会增加。

    5. 这些值在计算器工具的计算页面中计算

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    谢谢。
    Domenico