This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池组的 BMS

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610690/bq76940-bms-of-a-battery-pack

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ78350

大家好、

客户询问、

"我们需要有关11S1P 电池组 BMS 的帮助、其中使用了 BQ78350-R1和 BQ76940。
I²C 设置了电芯欠压标志(CUV)后、电池似乎会使以下 μ A 传输失真。 一旦将该位清零(例如、我们将 CellUndervoltageRecoveryThreshold 设置为较低的值)、μ I²C 总线就会工作。 设置此标志时、BQ78350内部的行为有所不同-什么以及为什么???
2.我们将 RSOC 终端充电(TC)阈值修改为85%(清除)和90%(设置)-为什么在充电短时中断时会禁用充电 MOSFET。 尽管未达到电池过压(COV)阈值、电池仍应能够充电。 RSOC 计算是否仅用于指示-不用于安全保护? 我们可以禁用它吗? 未经培训的电池可能具有任何 RSOC、但仍应能够充电、直到充电器电路确定 CCCV 和计时结束条件。 "

有人可以帮我解决这个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希高赫·高斯赫有限公司
    如果使用 bq78350-R1、用户不应与 I2C 上的 bq76940通信。 bq78350-R1将设置 bq76940中的所有寄存器、如果发现寄存器发生更改、则会进入恢复模式。 此外,总线没有调节,并且两台主机之间可能会发生冲突。 如果用户仅观察总线、请注意监测计的状态不同、因此通信可能已发生变化。
    该器件确实可以在过充时关闭 FET、这可能是默认设置。 请参阅技术参考手册、了解如何关闭此选项以使系统达到充电终止。
    我将把帖子转至监测计论坛、以进一步了解 bq78350-R1。