This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:具有 CSD95378BQ5MT 的 TPS40428 -两相操作的电流限制

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611027/tps40428-tps40428-with-csd95378bq5mt---current-limit-for-2-phase-operation

器件型号:TPS40428

您好!

 使用智能 FET CSD95378BQ5MT 时、TPS40428的电流限制是多少?

根据 Webench 的60A 标准。

数据表和 Fusion SW 电流限制为50A。

另一方面、数据表清楚地表明、对于四相、可能会达到120A、因此对于两相、它应该是60A。

我需要将故障电流限制设置为60A、将警告限制设置为55A。 有可能吗?

 是否可以在 CSD95378BQ5MTUT 的 IOUT 信号上向 TPS40428添加分压器、 以便 TPS40428实际限制更高的电流?

谢谢、此致、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yossi、

    TPS40428的最大电流限制为每相50A。 对于两相、最大电流限制总共可以为100A。

    您的设计是双路输出还是两相?

    谢谢