This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56221:电源稳压器效率不匹配

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS53219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610636/webench-tools-tps56221-power-regulator-efficiency-mismatch

器件型号:TPS56221
主题中讨论的其他器件: TPS53219

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的要求是具有20A (1V)输出和5V 输入的电源稳压器。该稳压器为 FPGA 的内核供电。

我遇到的器 件是 TPS56221DQPT、该器件在数据表中规定了高效率(86%)、但当我在 WEBENCH 中检查时、输出电流大约为18A、而较低的效率大约为75%。

我需要对此作出澄清。 如果此器件不适合我的应用、请推荐高效的器件(输出电流20A 也可以在20A 以下变化)、这可以满足我的要求。

谢谢、此致、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Webench 中检查了这一点、 在大多数负载电流范围内、5V IN 和1V OUT 的效率介于87%和91.4%之间。  TPS56221应能很好地满足您的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 WEBENCH 中尝试过、但仍然无法获得 如此高的效率。

    您能告诉我的偏离位置吗? 以下链接显示了我所参考的效率曲线。

    此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该链接带我进入"无法创建设计"。  这是我得到的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道所选的输出电流值。

    我仍然没有按照之前的附件获得曲线。

    请告诉我为什么没有获得适当的效率曲线。

    谢谢、此致、

    镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请问哪种器件更适合我的设计。
    TPS56221DQPT 或 TPS53219ARGTR

    请尽快告诉我。

    谢谢、此致、
    镍氢电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS53219不推荐用于新设计(NRND)。 在这种情况下、建议使用 TPS56221。 您可以在 Webench 中输入您的要求、因为可能还有其他解决方案。