This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54478:输入电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610925/tps54478-input-current

器件型号:TPS54478

你(们)好

数据表中提供了 Vin 电源电流数据。

此数据的状况是什么? (输出电压、频率和 Iload)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该数据是开环测试数据。 VSENSE 被强制为0.7V 以禁止开关。 没有负载。 对于500kHz 的标称开关频率、RT 设置为78.7k、但由于 VSENSE 为0.7V、因此 TPS54478在该测试期间实际上不会进行开关。