This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023 -空载输出不稳定

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610729/lm5023-lm5023--no-load-output-not-stable

器件型号:LM5023

大家好、团队、

在空载输出下使 LM5023反激式设计不稳定的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilesh、

    您能否发布您的原理图和变压器详细信息?

    您能否发布显示您看到的不稳定输出的波形?

    在空载和轻载条件下、由于频率上限为130kHz、LM5023将以突发模式运行-那么您是否可以看到突发模式?

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    感谢您的快速回复。

    有关原理图 PL、请参阅 PMP20785参考设计。

    PL 见下方 NL 波形。

    谢谢。

    Nilesh Kadam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilesh、

    我看不到波形。

    如果要在帖子中嵌入任何图形、您需要通过单击文本框下的链接切换到"使用富格式"、该链接从默认纯文本编辑器切换到富文本编辑器。 然后、您可以使用插入附件按钮来插入保存的图形文件。

    关于 PMP20785、这尚未在 TI.com 上发布、但我可以在内部访问它。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Output-waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilesh、

    该波形的输入电压是多少?

    您能提供一些背景吗? 在基于 PMP20785的 TI 电路板上是否可以看到该结果? 或者您是否构建了自己的设计版本?

    我检查 PMP20785的内部测试报告、空载调节似乎没有问题。 为了使输出稳定、您的电路板上需要多少输出负载? 在什么输入电压范围内、您的电路板在空载时不稳定?


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    120V 交流 rms 输入电压。
    我们使用相同的设计但不同的尺寸来构建我们的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilesh、

    不同的尺寸?

    您可以查看上述问题吗? 即需要多少负载才能获得稳定的输出? 在任何输入电压电平下、输出在空载时是否稳定?

    您还能不能查看 LM5023的 VCC、OUT 和 COMP 引脚图、以便我们更清楚地了解正在发生的情况。


    您能否发布您的原理图和变压器详细信息、以便我们了解与 PMP20785参考设计相比有何不同? 设计之间必须有一些不同的东西才能导致此问题。

    谢谢、
    Bernard