This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10478:PMP10478

Guru**** 2575505 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10478, UCC28740, TPS2561A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610922/pmp10478-pmp10478

器件型号:PMP10478
主题中讨论的其他器件: UCC28740TPS2561A

大家好、

 感谢你能抽出时间。 我在 PMP10478设计中有疑问。 当了解测试数据时、我注意到该电源可以在恒流模式下为电池充电、我是否必须知道原理图中的工作原理? 请提供建议和评论。 谢谢你。  

此致、

晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    初级侧的 UCC28740控制器具有内置 CC 模式过载保护。

    如 PMP10478的原理图所示、UCC28740功率级的设计能力大于6A。

    数据。 3在 UCC28740数据表中、RCS =(VCCR * NPS)* sqrt (eff_TR)/(2 * IOCC)

    重新排列、IOCC =(VCCR * NPS)* sqrt (eff_TR)/(2 * RCS)=(0.33 * 20 * sqrt (0.95))/(2 * 0.51)= 6.3A

    这是功率级的 CC 限制、即馈送两个 USB 输出的总电流限制。


    在次级侧、USB 控制器 TPS2561A 将独立地限制每个 USB 端口的电流、而不受6.3 A 初级侧限制的影响。

    TI 网站上的 PMP10478产品页面对此进行了说明:
    "TPS2561A 为每个端口提供精确且独立的电流限制保护。"

    单独的 USB 电流限制由 TPS2561A ILIM 引脚上的电阻器值控制。 20k 设置每个输出的 ILIM ~1.9A、或总电流3.8A -这小于6.3A 初级侧限值、因此没关系。

    可在 ILIM 上使用一个较大值的电阻器来设定更高的 USB 限值、但是最大电平应该< 6.3/2 = 3.15A 以确保主限值不会首先出现。

    希望这能解答您的问题并解决您的问题?

    谢谢、
    Bernard