This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40304:为什么我计算 Rs 电阻器是不同的 webench 仿真?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304A, TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610239/webench-tools-tps40304-why-i-calculate-rs-resister-is-different-webench-simulation

器件型号:TPS40304

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生  

为什么我计算 Rs 电阻器是不同的 webench 仿真? 我的 cal 是 Rs 1.74K、webench 是3.4K。 顺便说一下、我们是否可以知道 TPS40304和 TPS40304A 之间有什么不同?

我的条件 Vin 12V Vout 1.2V Iout 25A 预计 IOCP 32A。  e2e.ti.com/.../TPS40304OCP.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 Rdson 值看起来是0.84毫欧、这是室温值、Vgs 为10V。 IC 的实际栅极驱动电压约为6.5V。 Webench 在其计算中使用了一个更保守的1.4毫欧 Rdson 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    但是、即使我使用 Rdson 更改为1.4m Ω、我也计算出大约2.6K 的 Rs。 我错过了某个参数吗?

                                                        令人很烦