This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:扩展至750W

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC28180, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610929/ucc29950-extension-to-750w

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC25600

您好!

我们是否可以将此 ucc29950控制器扩展到750W 离线交流/直流电源?如何?

此致、

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Samrat

    是的、UCC29950可在750W 下使用。 www.ti.com/.../getliterature.tsp 上提供了适用于此器件 的 Excel 计算器工具、可让您以750W 重新计算系统组件。 UCC28180和 UCC25600器件也可使用类似工具

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢。 您能否为我提供适用于 UCC28180和 UCC25600的其他计算器?
    我可以将输入电压更改为440rms 吗? 并相应地修改后续阶段。