This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:计算工具参数

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609189/ucc28710-calculation-tool-parameter

器件型号:UCC28710

大家好、团队成员。

请告诉我  计算工具的"tch"(输入电容器充电 t)的含义。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    时间间隔"TC"是输入二极管电桥正向偏置期间的时间间隔估算值、即大容量电容器从交流输入重新充电时的时间间隔。 这是大容量电容器的输入电流脉冲的时间宽度。

    时间蚀刻将取决于交流输入电压电平、电容器的大小以及流出电容器的负载电流。


    我希望这有助于回答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Bernard。
    我还有一个问题。
    计算工具的"TR"(LC 谐振频率的估算周期)的含义是什么?
    为什么它是固定值?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    当反激式功率级不连续时、在反激间隔结束时、当次级电流衰减为零时、会有一个 DCM 振铃间隔。 这是由磁化电感 Lmag 和初级开关 Cswn 上的总寄生电容形成的 LC 电路振铃引起的。

    TR = 1 /(2 * PI * Lmag * Cswn)

    对于大多数功率级、通常为 TR ~ 1-2us。

    Dmax 的占空比计算需要允许半 TR 谐振周期、以使开关节点上的电压从最大值谐振到最小值(谐振周期的一半)、从而实现谷底开关。

    由于设计开始时通常不知道确切值、因此通常保守地估算为2us (500kHz 谐振频率)、这会提供更多的设计裕度。


    我希望这有助于回答您的问题。

    谢谢、
    Bernard