This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电力传输

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610958/wireless-power-transmission

尊敬的所有人:

    我有一位客户在无线电力传输方面需要帮助。 请帮帮我们。 描述如下:


       目前、我们正在制定一个要求无线电力传输的概念。 但由于封装尺寸的原因,现有的线圈不适合我们。
以下是要求:
                      所需功率:5W @接收器端
                      Qi、PMA 等标准不是必需的、需要定制的非标准版本
                      气隙:约5至15毫米
                      最好采用松散耦合配置。
                      可用于线圈的空间: 10mmx10mmx10mm (LxBxH)。
                      为 PCB 提供大量空间
                    我们确实知道,在10mm X 10mm 线圈中很难产生5W 功率, 但可以通过在 z 方向增加绕组来实现(因为我们有10mm 的高度可用)吗?


                  我们刚刚进入概念阶段、只想了解可行性。 如果可行、我们将继续进行设计、原型设计和生产。 期待您的帮助
                   我们愿意提供建议
                   尺寸可扩展至15mm x 15mm x 15mm,但最好的解决方案是10mm x 10mm x 10mm。
                   TX Rx 部件是否可以针对汽车级进行定制?
                   注意:此设置将位于乘客车厢内,并将动力 从车辆转移到座椅]

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们的所有器件均基于 Qi 标准、旨在支持2.5mm 至5mm 线圈间距。
    我们使用了大约20mm 的 RX 线圈来实现低功耗应用、功率小于2.5W。 当线圈尺寸减小到10mm 范围时、电力传输和通信很困难。
    由于大线圈到线圈的距离为5mm 至15mm、小线圈为10mm x 10mm x 10mm、功率为5W、因此我们的器件无法支持您的应用。