This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:VBAT 和 EN 电压电平引脚。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61230, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610951/tps61030-vbat-an-en-voltage-level-pins

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件: TPS61230TPS61230A

大家好、

我使用的是升压转换器 TPS61030、它工作正常。 引脚 VBAT 将连接锂聚合物电池、我有一个与引脚 EN 相关的问题。

1º…我可以使用5V 电压电平来控制这个引脚吗?

2º…我可以使用3.3V 电压电平来控制这个引脚吗?

此致、

Oscar Gomez Fuente。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 输入逻辑正常。
    EN 引脚的逻辑高电平电压应该高于0.8*VBAT,所以3.3V 电压也是可以的,这取决于电池电压范围。

    您可以查看 TPS61230或 TPS61230A 是否满足此应用条件