This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:为 Panasonic NCR18650BF 选择化学 ID

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610723/bq34z100-g1-choosing-chemistry-id-for-panasonic-ncr18650bf

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、我想为 Panasonic NCR18650BF (3350mAh)电池对 bq34Z100-G1进行编程。  但是,Chemistry Programming (化学成分编程)表提供了两个不同的化学成分 ID,分别用于该单元:2039或2050。

我应该使用哪一个?

提前感谢、

Alan Ogburn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    使用2050。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    谢谢你。

    Alan