This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如何设置 SLOW_PLL_DIV[12:0]寄存器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610657/lp8860-q1-how-to-set-slow_pll_div-12-0-register

器件型号:LP8860-Q1

作为标题

如何设置 SLOW_PLL_DIV[12:0] 寄存器?

 该寄存器的任何参数? (例如 升压频率、电感值 或其他)

我在数据表中找不到更多信息。

有没有对它有任何加倍的关注?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当外部 VSYNC 信号输入为 PLL 输入参考时钟 时、使用 SLOW_PLL_DIV 寄存器、而 SLOW_PLL_DIV 的设置将决定输出 PLL 频率。

    PLL 频率将影响 PWM 输出频率和输出 PWM 分辨率。 PLL 时钟和 PWM 频率的计算如表2所示。 数据表中。  

    我还随附了计算工具、以帮助确定 PLL 参数的寄存器设置。  

    e2e.ti.com/.../LP8860_5F00_SYNC_5F00_Calculator.xlsx

    此致、

    Salome

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salome:
    感谢您的回复。
    我将使用该工具进行计算。
    谢谢。