This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:直流/直流升压转换器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610500/tlv61046a-dc-dc-boost-converter

器件型号:TLV61046A

直流/直流升压转换器具有使能引脚、可在关断模式下对器件进行开关。 我在这里感到困惑的是、这种情况的逻辑电平是多少? 我的升压转换器输入将为2.5伏、输出为12V。那么高逻辑电平将为2.5伏或12伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表。 在第5页、逻辑 INTERACE 行下有电气特性。 根据表、>= 1.2V 将被视为启用。 但是、EN 引脚不能超过最大电压额定值6V、如第4页中在6.1绝对最大额定值下所示。

    希望这能解答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述答复回答了您的问题、请单击"这与我的问题有关"按钮。