This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:完全充电位

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610742/bq20z95-fully-charged-bit

器件型号:BQ20Z95

大家好

是否有人知道当 FCA Set%被禁用(-1)时、如何在 bq20z95电池管理控制器的电池状态寄存器中设置 Fully Charged (FC)位?

此致

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将 FC Set%编程为-1%以外的任何其他值、则一旦 SOC 达到该值、该标志将被置位。 如果设置为-1、则 FC 将根据初级充电终止条件(即锥形电流和锥形电压条件)进行设置。 参见 TRM。
    谢谢
    Onyx