This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:过冲/下冲

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608667/tps61071-overshoot-undershoot

器件型号:TPS61071
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我的一位客户询问、上述在 SW 引脚测得的波形是否高于7V 绝对最大值(高达7.7V) 、这会损坏器件。

在客户密切复制我们的 EVM 之后、您是否有任何具体建议来减少它?

他们遇到了一些故障、但不确定原因。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 处的电压尖峰1~2V 高于7V 不会损坏器件、该尖峰可通过缓冲器电路降低。
    什么类型的故障? 请测量引脚阻抗以检查损坏的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    但是、如果在器件通电时用手指触摸 SW 引脚、您认为断开器件是否正常?

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这是可能的。 请勿在器件引脚工作或不工作时触碰该引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

     将反馈电阻器值降低到270K-30K 似乎器件是稳定的、触摸它不会再中断。

    您能解释一下我们为什么写入数据表:

    kΩ 出于任何原因为 R2选择的值明显低于200 μ F、则与 R1并联的额外电容为
    如果器件显示输出电压的稳定调节、则建议使用。

    是否有方法可以计算器件的稳定性、知道极点/零点位置?

    或者模拟它?

    我尝试使用 webench、但只有负载响应、而不是相位/裕度图。

    我不确定我可以使用 TINA-TI 做什么、您是否熟悉该模型?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相位/裕度图只能使用平均模型进行仿真。 但该器件没有平均值模型。
    如果输出有效电容很小、则小反馈有助于提高稳定性。
    小反馈电阻器可降低触控的影响、因为触控实际上会引入某种阻抗并导致器件运行异常。 但是、您是否确定客户发现的故障确实是由这种情况引起的?

    您能否分享原理图和布局? 以及电感器和电容器的器件型号