This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:TS 测量

Guru**** 2606495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609233/bq27742-g1-ts-measurement

器件型号:BQ27742-G1

此器件在外部温度下报告-37deg C。 热敏电阻已连接、但 TS 引脚上的周期性采样似乎不会发生。 REG25上有2.5V 电压。 有些装置工作正常、有些装置不工作、但我看不到硬件故障。 正确报告内部温度和电池电压。

温度采样是否取决于某种编程或学习功能? 电池单元通过插头/插座进行连接、这意味着 TS 引脚悬空(REG25/TS 和 REG25之间的电容器接地除外)。 切换到5k 电阻是 TS 上绝对最大电压为2.75V 的原因、还是多路复用器?

如果器件发生故障、我需要 了解故障机制以防止再次发生。

John Newell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您的热敏电阻似乎未正确连接/焊接、因此监测计读数高阻抗、因此温度极低。 检查热敏电阻与 TS 引脚的连接、并确保热敏电阻偏置到 reg25引脚。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以确认热敏电阻已连接到 REG25、热敏电阻的另一侧具有相同的电压、该电压一直返回到电路板上的某个点、该点通过非常短的路径连接到器件下方的球触点、连接到 bq27742。 虽然在最后一点可能存在故障接触、但我们使用可靠的汇编器、在所有级别都具有良好的 BGA 经验。 所有其他功能正常工作。

    文档 SLUSBV9C 中关于稍后焊接热敏电阻和提供一定程度 ESD 保护的两个电容器的注释表明、这可能是一个问题。 如何确定 TS 上的2.75V 限值?

    工作单元会定期向 TS 发出更低的脉冲、而 TS 会在不工作的器件上持续保持在 REG25。 当热敏电阻断开时、工作单元的 TS 上有0V 电压。

    是否有改善保护的建议?
    John Newell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我建议仔细检查、以确保您的热敏电阻不会在不工作的器件上短路。 要排除固件成为问题、是否可以对故障器件上的默认 srec 进行编程、以查看问题是否消失?

    谢谢
    Onyx