This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要直流/直流倍压器在3.3V 至6.6V 范围内工作、6.6V 时的输出电流为200mA

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610778/need-dc-dc-voltage-doubler-to-go-from-3-3v-to-6-6v-with-200-ma-output-current-at-6-6-v

主题中讨论的其他器件:TPS61252

大家好、我需要从3.3V 和500mA 的太阳能电池板获取输出、并将其转换为6.6V 和200mA。  我希望某种倍压器电路能够正常工作、但我不确定哪种电路适用。  此应用没有电池、因此芯片需要单独脱离太阳能电池板工作。  有什么建议吗?  它适用于每年市场潜力约为250、000件的消费类产品应用。  我很乐意和应用/产品工程师交流。

谢谢!

Scot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6.5V 输出电压是否适合您。 如果是、我建议使用 TPS61252