This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池组 BMS 的帮助

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQ78350, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609624/bq78350-r1-assistance-for-bms-of-a-battery-pack

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQ76200

大家好、

客户询问、

"我们需要有关11S1P 电池组 BMS 的帮助、其中使用了 BQ78350-R1和 BQ76940。
I²C 设置了电芯欠压标志(CUV)后、电池似乎会使以下 μ A 传输失真。 一旦将该位清零(例如、我们将 CellUndervoltageRecoveryThreshold 设置为较低的值)、μ I²C 总线就会工作。 设置此标志时、BQ78350内部的行为有所不同-什么以及为什么???
2.我们将 RSOC 终端充电(TC)阈值修改为85%(清除)和90%(设置)-为什么在充电短时中断时会禁用充电 MOSFET。 尽管未达到电池过压(COV)阈值、电池仍应能够充电。 RSOC 计算是否仅用于指示-不用于安全保护? 我们可以禁用它吗? 未经培训的电池可能具有任何 RSOC、但仍应能够充电、直到充电器电路确定 CCCV 和计时结束条件。"


有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人可以帮助我回答这个问题吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高克图有限公司
    该器件使用低侧 N 沟道 FET、这意味着如果您的情况中存在类似 CUV 的安全条件、FET 将关断、接地将悬空、从而中断 i2c 通信。 如果这是您的系统无法处理的问题、我建议您在测量仪表中使用 bq76200的高侧驱动器。请参阅以下链接中的参考设计

    www.ti.com/.../tiducn1
    2.如果您不希望 FET 在有效充电器终止时关闭、请清除 FET 选项中的 chgfet 标志。 有关更多详细信息、请参阅 TRM。

    谢谢
    Onyx