This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:使能引脚问题

Guru**** 2606495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610827/tps61046-enable-pin-question

器件型号:TPS61046

您好!

我设计了一个采用 TPS61046的电路、但我不正确理解使能引脚电压电平  
(数据表中的第5页)  
写入最大 Ven_H Votage treshold 为1V、最小 Ven_L 电压 treshold 为0.4V  
我认为这是错误  的、1V 应为 Ven_H 的最小值、0.4V 应为 Ven_L 的最大值(我对吗????)


我的问题是、能否将使能引脚连接到 Vin (我认为可以、但我有一些疑问...)?  
我的电路中的输入电压为5V。

请帮助

谢谢、

Moshe Eitan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    规格表表示逻辑高电平的 EN 电压必须高于1V、逻辑低电平的 EN 电压必须低于0.4V。

    是的、您可以将 EN 引脚连接到 VIN。