This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510-G3

Guru**** 2606515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610648/bq27510-g3-bq27510-g3

器件型号:BQ27510-G3

尊敬的所有人:

   一  

   我们的客户产品使用 BQ27510-G3,他们 将产品存储在-40度温度下,并在最初关闭电源8小时后,等待恢复到室温4小时。

 

   执行上述操作后 、显示 SOC 为0%、通电时开路电压为8.3V、但如果插入电池、则会正常显示。  我们知道原因吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    在-40°C 时、监测计将运行 rem 电容仿真、因为温度变化显著。 由于在-40°C 时、容量极小或无容量、因此监测计报告为0%。 由于已启用平滑处理、因此如果即使在进入室温和 rem 电容仿真八进制后也没有电流流动、则真正的 SOC 不会改变。 我建议在执行测试之前设置 RCjumpok 标志并发出 RESET 命令(0x41)。 当您返回到室温时、该标志将允许 SOC 调整到正确的值。

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx