This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TPS40400EVM-351:数字融合电源工具无法检测 TPS40400-EVM-351板

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400EVM-351, TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610528/starterware-tps40400evm-351-digital-fusion-power-tool-cannot-detect-tps40400-evm-351-board

器件型号:TPS40400EVM-351
主题中讨论的其他器件: TPS40400

工具/软件:Starterware

您好!

我按照 TPS40400EVM-351用户指南将 USB-TO-GPIO 电缆连接到 TPS40400EVM-351板。 如用户指南中所述、使用+5V 为电路板加电。

但是、当我为 Fusion Digital Power 设计工具加电时、它无法检测电路板。 我非常确定引脚方向正确、并且在设备管理器(Win 7、64位)中正确检测到 UPB 转 GPIO 驱动程序。 即使我设置为100KHz 的较慢速度、结果仍然与下面的相同。

有什么建议、如何启动 Fusion Digital Power 设计以使用错误消息"未找到器件"来检测电路板?

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发送连接照片吗? 您确定电路板上连接器的极性是否正确。 也启用了 TPS40400。 CNTL 引脚的状态

    此致、
    Mathew