This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:评估板上的器件型号不正确?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703AEVM-732, BQSTUDIO, BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610810/bq25703aevm-732-incorrect-part-number-on-eval-board

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25703AEV2400

您好!

我在 BQ25703AEVM-732 电路板上努力使 I2C 通信正常工作。 仔细检查电路板后、电路板上似乎组装了错误的 IC。

在该部分中,它的读数(最好是我能读出的):

PQ25700

AA0

TI 738

A06C

这应该是25703吗? 在评估板上、它清楚地表明这是25703板? 可能是这里出现了一些错误、还是我遗漏了一些东西?

谢谢

基连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 顶部标记应该良好。 为了在同一天保留 EVM 发布日和 IC 发布日、我们必须在获取最终版本样片之前开始构建第一批电路板。 但是、我们确保它是具有最终测试程序的最终器件。

    您以前是否使用 EV2400并安装 bqStudio? 是否安装最新版本? 我想确保 Charger_1_00_bq25703A.bqz 文件正确无误、并且之前没有 EV2400问题。
    然后、在运行 GUI 时是否会出现任何错误? 如果是通信问题、
    1.检查 EVM 板的输入电压。
    2.检查 SDA 和 SCL 连接器是否连接到 EV2400的 I2C 端口。
    3.选择地址为"D6 (6B)"而不是"D4"
    4、如果仍然不起作用、请在示波器上监控 SDA 和 SCL 波形并与我们分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的帮助。

    我没有 EV2400模块、因此我使用微控制器与评估板进行通信。 我尝试从0x2E 寄存器读取制造商 ID、它应该返回0x0040、但我似乎得到0x4078、这是微读取器的结果、我也从示波器手动读取它。

    这里是我在示波器上看到的内容。

    有什么想法、我在这里做了什么错?

    谢谢

    基连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我认为您获得了正确的制造商 ID ():0x40和 DeviceAddress ():0x78从 bq25703A 发回。 I2C 使用8位来保存制造商 ID 或器件地址。 但是、GUI 一次读取16位。 当您读取0x2E 寄存器地址时、它将在0x2E 中提供8位值(值40H)、并在0x2F 中提供另8位值(值78H)、因为您一起读取16位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这一切都很有意义、我的板已经启动并在运行。